结果:找到"STM32 STC",相关内容86条
- stc15w408as如何烧录
- 做了个小板子,加电3v3后,通过usb转ttl并没有看到stc15w408as的输出信息。stc是新买的片子。请教各位大拿,怎样检测stc是好的?如何烧写stc?谢谢。
- 所属专栏: 技术交流 标签: stc 发帖人:pluto1000 发帖时间:2023-12-29 20:37:00
- STC单片机不同批次有差异
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: STC单片机 发帖人:凌寒水123 发帖时间:2023-06-05 09:53:00
- 小白提问STM32F103的RCT6和RET6可以代换吗?
- 如题,因为使小白,打算自己搞一个最小系统板来学习,手上有一块STM32F103RET6,找了嘉立创hub没找到大佬做RET6的板子参考,看了下芯片手册,这颗跟RCT6的引脚和封装都是一样的,引脚功能有点多没看下去,求问如果我找RCT6的开发板样例来设计PCB,是不是把里边的RCT6直接更换成我手上这颗RET6也能正常运行呢?
- 所属专栏: 学学单片机 标签: STM32 发帖人:condor 发帖时间:2022-08-20 10:25:00
- 24位正交计数编码器项目外包
- 目前项目方案采用的是LS7166计数,该芯片价格上涨过快,想用STM32或STC系列单片机计数达到目的.项目预算5000.2个月,有能力完成的联系QQ34166297
- 所属专栏: 项目外包 标签: STM32 STC 发帖人:易具工业 发帖时间:2021-11-20 11:35:00
- 关于单片机IO口耐压问题请教
- 最近在画原理图,发现了一个疑问的地方,向大家请教一下原理图如下通过单片机的IO口来控制光耦的通断,来驱动电路,这样做可以吗?二极管发光所需电流1mA如果是低电平的话发光二极管导通,IO口上没有电压,灌电流为2.4mA二极管发光如果IO口是高电平3.3V,24-3.3=20.7,IO口要承受2.07mA的灌电流二极管发光如果IO口是高阻的话IO口将承受23.7V的电压,但是没有电流,二极管不发光,这样会不会烧毁单片机的IO口
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32 发帖人:大白菜的白菜 发帖时间:2021-03-19 13:15:00
- STM32物联网实战项目进入HAL库软件教学
- 好消息,STM32物联网实战项目,基于产品模式全流程开发教学,已完成需求,评估,原理图,pcb,样机,硬件调试等,正式进入软件教学,先进行基于HAL库的裸机开发,采用硬件家园自创的全新软件编程框架。开发板目前正在预售,链接:https://mp.weixin.qq.com/s/9tHeLMv1DJGVRXWHZJectw
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: STM32 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-08-03 09:01:00
- STC复位与串口问题请教
- 请教各位大侠,我们有产品使用STC15W4K32S464Pin这款单片机,现在遇到如下问题,望给予建议,多谢。(1)加外部阻容复位电路,但是上电无法复位,很是奇怪。ISP里面已经取消了“复位脚用作IO”(2)使用内部22.1184晶振时候,给控制器频繁通断电,会造成串口收发数据异常(所发非所得),一旦串口出现问题,重新上电也不行,只有重新烧录软件才可以。使用外部晶振时候,串口正常,按说内部晶振对于串口通讯应该足够精确了。
- 所属专栏: 技术交流 标签: STC 复位 发帖人:INNOVO 发帖时间:2019-07-19 10:16:00
- 承接单片机嵌入式低功耗项目开发
- 济南铭尔智能科技,拥有专业技术团体,单片机嵌入式低功耗项目工业自动化项目定制开发,QQ:1701321942,期待您的合作!!!
- 所属专栏: 项目外包 标签: stm32 stm8 stc pic avr cpld android c程序 发帖人:铭尔智能科技 发帖时间:2019-01-12 13:21:00
- stm32的HAL库开发学习笔记之独立看门狗
- 独立看门狗原理概述用于监测单片机程序运行状态的模块或者芯片,俗称看门狗。程序跑飞时,系统复位。独立看门狗(IWDG):专用低速时钟LSI(32khz)驱动,时间精度低窗口看门狗:APB1分频后得到的时钟驱动,时间精度高独立看门狗功能表述oxcc启动,oxaa喂狗。在键值寄存器(IWDG_KR)中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗。此时计数器开始从其复位值0xFFF递减,当计数器值计数到尾值0x000时会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。无论何时,只要在键值寄存器IWDG_KR中写入0xAAAA(通常说的喂狗),自动重装载寄存器IWDG_RLR的值就会重新加载到计数器,从而避免看门狗...
- 所属专栏: 技术交流 标签: stm32 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-10-25 20:51:00
- STC51单片机IAP15W4K58S4最小系统板-教程资料-技小新
- 原理图:IAP15W4K58S4最小系统板《原理图》.pdf产品手册:IAP15W4K58S4最小系统板-产品手册.pdf学习手册:IAP15W4K58S4最小系统板《学习手册》.pdf程序下载:IAP15W4K58S4最小系统板-程序烧写方法.pdf商城购买链接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_145050.html
- 所属专栏: 模块答疑 标签: STC 单片机 IAP15W4K58S4 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-11-01 09:58:00
返回